主题中讨论的其他器件: DRV8317
我正在使用 DRV8316EVM 并安装了 DRV8316T (非 SPI 器件)。
我将 DRV8317EVM 与 DRV8317T 配合使用 (安装了非 SPI 器件)。
我正在使用一个控制器来发送6个 PWM 信号、以创建开环电流正弦波。
示波器图片 1显示了使用标准分立式三相电桥进入 BLDC 电机一相的电流。 请注意、我没有过零电流的死区时间。
当我将 DRV8316与相同的控制器配合使用时、我会看到图片2。 注意 在零电流和峰值附近的电流波形失真。
DRV8316已配置、
模式、 6 x PWM
转换、200V/us
OCP/AAR、OCP = 10A、SR 禁用。
当我使用 DRV8317时、我看到的波形要好得多、如图3所示。 但在零电流附近仍然有一些失真。
DRV8317已配置、
模式、 6 x PWM
转换、200V/us
为什么与 DRV8317和标准三相分立式电桥设计相比、DRV8316在开环电流波形中表现出如此大的失真。
DRV8316是否缺少某种配置? 我是否可以提供其他数据来帮助了解此问题? 请告知。
谢谢。
罗伊
带分立式组件的1号、三相电桥

2号示波器、DRV8316

3号示波器、DRV8317