This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:DRV8316开环电流波形

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257140/drv8316-drv8316-open-loop-current-waveform

器件型号:DRV8316
主题中讨论的其他器件: DRV8317

我正在使用 DRV8316EVM 并安装了 DRV8316T (非 SPI 器件)。  

我将 DRV8317EVM 与 DRV8317T 配合使用 (安装了非 SPI 器件)。  

我正在使用一个控制器来发送6个 PWM 信号、以创建开环电流正弦波。  

示波器图片 1显示了使用标准分立式三相电桥进入 BLDC 电机一相的电流。 请注意、我没有过零电流的死区时间。  

当我将 DRV8316与相同的控制器配合使用时、我会看到图片2。 注意 在零电流和峰值附近的电流波形失真。  

DRV8316已配置、  

模式、 6 x PWM

转换、200V/us

OCP/AAR、OCP = 10A、SR 禁用。

当我使用 DRV8317时、我看到的波形要好得多、如图3所示。 但在零电流附近仍然有一些失真。  

DRV8317已配置、  

模式、 6 x PWM

转换、200V/us

为什么与 DRV8317和标准三相分立式电桥设计相比、DRV8316在开环电流波形中表现出如此大的失真。

 DRV8316是否缺少某种配置? 我是否可以提供其他数据来帮助了解此问题? 请告知。  

谢谢。  

罗伊

 带分立式组件的1号、三相电桥

2号示波器、DRV8316

3号示波器、DRV8317

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    留出一些时间来查看这种情况和 DRV8316文档、我将力求尽快提供更新或建议。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    DRV8317具有一个被称为"(驱动器) 延迟补偿"的功能、该功能可以消除过零附近的失真、因为添加了可变延迟来应对开关不规则性。  DRV8316T 不具备该功能、因此存在差异。

    但是、DRV8316R (SPI 型号)确实具有此功能、并缩小了 DRV8316和 DRV8317之间的差异。

    请告诉我、我是否可以提供帮助或进一步说明。

    此致、

    -约书亚