This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:当 ATQ_EN=1时、TRQ_DAC 过驱

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259438/drv8462-trq_dac-overdriven-when-atq_en-1

器件型号:DRV8462

尊敬的 TI 支持团队:

我使用 ATQ_EN=1进行了一些测量、它接缝 TRQ_DAC 似乎存在过驱。  当  ATQ_EN=0时、我可以通过 TRQ_DAC 控制电机电流。  当 ATQ_EN=1时、我无法通过 TRQ_DAC 控制电机电流。  

当 ATQ_EN=1时、是否有其他方法可以控制(通过 SPI 手动)电机电流?

 

此致

安德烈亚斯