This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:栅极时序解释

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8305-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260077/drv8305-gate-timing-interpretation

器件型号:DRV8305

您好!

我对 DRV8305的选通时序有疑问。 在您的 Datasheed (2016年2月修订)中的电气特性表中的门控时序(第10页)下、有两个名为 t_PD_If-O 和 t_PD_Ir-O 的参数、它们由"正输入上升/下降至 GHS_x 上升/下降"描述。

 

我已经用示波器测量了器件、尝试找出时序、但却无法真正确定这些时间参数显示在何处。 我有2个问题:

 

  1. "正输入"是什么意思? 是那个 INH_x 吗?

 2.此参数是否是 INH_x 上升/下降到低侧栅极 GLS_x 上升/下降之间的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    感谢您的提问。

    我只想确认一下、相关器件是 DRV8305、而不是 DRV8305-Q1

    是的、正输入应以控制 GHx 引脚的 INHx 引脚为基准。 该时间是指根据上述条件进行测试时输入和输出之间的时序延迟。

    请注意、没有为该值定义最小值和最大值规格、并且只是一种典型值、因此我们可以预期看到一些波动。

    此致!
    阿克沙伊