请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 您好!
我对 DRV8305的选通时序有疑问。 在您的 Datasheed (2016年2月修订)中的电气特性表中的门控时序(第10页)下、有两个名为 t_PD_If-O 和 t_PD_Ir-O 的参数、它们由"正输入上升/下降至 GHS_x 上升/下降"描述。
我已经用示波器测量了器件、尝试找出时序、但却无法真正确定这些时间参数显示在何处。 我有2个问题:
- "正输入"是什么意思? 是那个 INH_x 吗?
2.此参数是否是 INH_x 上升/下降到低侧栅极 GLS_x 上升/下降之间的时间?