This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:无法写入 MCT8329A EEPROM。

Guru**** 2472800 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253264/mct8329a-cannot-be-written-to-mct8329a-eeprom

器件型号:MCT8329A

您好!

下面是写入 EEPROM 的方法。

1) 1)在 MCT8329A_GUI 寄存器映射中将 ALGO_CONTL1寄存器设置为0x8A500000、并点击屏幕顶部的 Write to EEPROM 按钮、然后将显示"EEPROM write_cm successfully"。

2) 2)  关闭定制板、关闭 MCT8329A_GUI、拔下 USB、重新插入 USB 并打开定制板的电源后、应该提前更新的寄存器中的值(、CBC_ILIMT_MODE=0)不会更新。 CBC_ILIMT_MODE=0设置似乎无效。

这只是特定定制电路板的症状。

MCT8329A 可能存在电路板内部故障、或您已更新了某个寄存器值。 您能给我一些关于这方面的看法吗?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1) 1)按下 GUI 中的"Write to EEPROM"按钮会将0x8A500000写入 ALGO_CTRL1寄存器。 因此、按下按钮之前、无需在寄存器映射视图中手动写入0x8A500000。 通过按下"Write to EEPROM"按钮将值0x8A500000写入 ALGO_CTRL1寄存器后、MCT8329A 会将 值从影子寄存器区域复制到 EEPROM 寄存器区域。

    2) 2)您能否查看并告诉我、当您在此定制电路板上为 MCT8329A 加电时、空闲/待机电源电流是多少? PVDD 电源输入的常规待机电源电流应~μ A 30mA。 如果发生内部故障或损坏、您应该会看到更高的电流消耗。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric、

    感谢你的帮助。

    您能否检查并告诉我在此定制板上为 MCT8329A 加电时空闲/待机电源电流是多少?

    在三个定制电路板中的一个电路板上发生此问题。 所有三个电路板在待机模式下的功耗也低于30 mA。
    此外、正常电路板和异常电路板之间的 I2C 信号电平没有变化。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、MCT8329A 是否提供不允许写入 EEPROM 或 RAM 的模式?

    例如、在以下线程中规定、写入 EEPROM 时必须位于 MOTOR_IDL 中。
    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229387/mct8329a-eeprom-writing-issue?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MCT8329A%2520EEPROM#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    自你上次答复至今已有一段时间了,你今天能否作答?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您有任何更新吗?

    谢谢。

    科诺