This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 增大分压电阻时、输入功率增大。

Guru**** 2472800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258486/input-power-increase-when-increased-the-potential-divider-resistor

尊敬的先生/女士:

在使用1M、1M、430k 和22k 的分压器网络组合时、我观察到了 PCB 过流保护。 在这里、22k 上的压降被输入到微控制器用于电压感测。 当这个电势大约为4.8V 至5Vdc 时、就会发生过压保护。 如果电阻器上的电压低于1.5VDC、则它会进入欠压保护模式。 在使用22k 时、我们观察到输入功率高达120W 至150W、输入交流电流为0.9A 至1.2A。 当达到1.2A 时、它会进入关断模式。 但当我们将电阻器从22k 更改为18k 时、我们观察到输入功率在110W 至120W 范围内会降低。 输入交流电流也会下降至0.7A 至0.8A。 我们还尝试通过降低输入交流电压以1.2A 的输入交流电流运行电机。 此时、控制器没有进入关断模式。 为什么会发生此问题? 这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    请提供有关此设计的更多信息。  您正在使用什么 TI 器件? 您指的是什么控制器?

    谢谢!

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Hitachi 提供的一般解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay,

    我们仍需要知道什么控制器无法正常工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ECN30622PN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Hitachi 器件、而不是 TI 器件。  

     PDD.Hitachi .eu/uploads/ics/pdf_file/47/30622spe1.pdf   

    您必须联系 Hitachi 以获得帮助。  

    此致、

    ~伦纳德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    我想问是否有人发现过这样的失败?

    此外,这个查询是一个一般查询... 请不要把它为一个特定的制造商... 我谦卑的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    正因为这与日立控制器的操作有关,你将不得不把它指向日立。  TI 无法评论非 TI 器件的操作。

    此致、

    ~伦纳德