This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:R3值

Guru**** 2471700 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1259740/drv110evm-r3-value

器件型号:DRV110EVM
主题中讨论的其他器件:DRV110

您好!

有人能向我解释一下如何调整 R3的大小。

假设 DCSSUPPLY = 24VDC 且 I PEAK <= 500mA。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略此问题。 参数计算器数据表中已对此进行了说明。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到了这个问题、如果您有任何其他问题、请告诉我们!  此外、该器件非常旧、我强烈建议考虑使用我们的较新半桥驱动器之一、例如 DRV8932 或 DRV8962

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    谢谢你的答复。

    参数表需要 I_Aux 值。 您能解释一下在哪里可以参考此值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 DRV110数据表或 EVM 用户指南中找不到 I_Aux 任何地方-您能指出您可以找到此信息的位置吗?  我不确定您参考的是什么参数表、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    它位于参数选择工具表 https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-IA7wcYcSgz/01.00.00.00/slic024.zip 的"D.110齐纳"选项卡中 、以下页面提供:

    https://mobile-dev.aws.ti.com/product/DRV110

    我假设中使用的 Rs 的名称是 R3。 并且用于获得 Rs 的公式取决于 I_Aux。

     我还在 DRV110数据表中发现了公式5和6、这是一种获得 Rs 值的更直接的方法。

    公式5:

    其中 IGate、Ave 等于 MOSFET 栅极电荷乘以 fPWM。

    下表摘自 MOSFET STD1NK60T4 (EVM 上的原始 MOSFET)数据表:

    什么可用于定义 MOSFET"栅极电荷"和"fPWM"值?

     此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I_Aux 被用来根据 工作表中的(Vs_min - 15V)/(I_ZENER + AverageGateCurrent + I_Aux)来计算 Rs (kΩ)值。   

    我们仍在研究这一点。  我现在最好的猜测是 IQ 待机电流、静态电流或 IVIN。  我会让你知道 我的团队成员在一两天内会有什么反应。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何定义 MOSFET"栅极电荷"和"fPWM"值?

     如您所示、MOSFET 栅极电荷在特定 MOSFET 数据表中应为参数 Qg。  

    fPWM 是用于控制螺线管电流的 PWM 信号的开关频率。 根据电气特性表、这可以是15kHz 至27kHz。  它的占空比范围为7.5%至100%。 另请参阅 7.3.2 PWM 电流控制。