This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983:驱动电压不足

Guru**** 2472370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257707/drv10983-insufficient-drive-voltage

器件型号:DRV10983

大家好、

该定制板的原理图如下所示:

客户使用 ESP32控制器通过 IIC 总线对其进行配置。 当器件烧断时、电压突然下降到1.5V、芯片开始变热。 必须关闭电源、在电源重新启动后、电压仍无法达到1.5V。 电流为1A (最大电流设置)、芯片在几秒钟后开始变热。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    由于客户使用的是 DRV10983Z、因此应在 VREG 输出端的10uF 电容器上添加一个齐纳二极管。 请参阅下面所示的原理图。

    此致、

    维什努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,我使用 DRV10983 22TG4 AZX4而不是 DRV10983Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我注意到原理图中提到了 DRV10983Z。

    原理图看起来很好。

    1.在对 EEPROM 进行编程之前、对 VCC 施加的电压是多少?  

    2. 您是否仅在对 EEPROM 进行编程后才注意到 VCC 上的压降?  

    3.能否共享 EEPROM 值和 PCB 布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在对 EEPROM 编程之前、施加在 VCC 上的电压为24V。  我注意到对 EEPROM 进行编程的 VCC DRG 上的压降。 我想知道、对于 ESP32模块上的 SCL 和 SDA、4.7K 上拉电阻器是必需的。 EEPROM 值如下:

    0x20  0x 3D

    0x21  0x49

    0x22  0x2A

    0x23  0x00  

    0x24  0x98  

    0x25  0xE4  

    0x26  0x7A  

    0x27  0xFC  

    0x28  0x69  

    0x29  0xB7  

    0x2A 0xAD    

    0x2B  0x0C

    再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到任何与器件配置有关的问题。 是的、SCL、SDA 和 FG 上需要上拉电阻器。 这些引脚可上拉至3.3V。 我认为、器件引脚损坏、导致电阻对 GND 短路、并且您的电源会达到电流限制。 对 SCL、SDA、FG 和 SPEED 引脚施加多大的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 接下来、我将 分别从3.3V 向 SCL、SDA 添加4.7K。 DRV10983的 SCL 连接到 ESP32模块的 SCL、 DRV10983的 SDA 连接到 ESP32模块的 SDA (高电平—3.3V,低电平—0V)、不使用 FG 引脚、SPEED 引脚连接到 ESP 模块的引脚、该引脚可以具有不同的 PWM 输出。  这些电压不是测量的。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细信息。 请确保速度引脚上的电压不 超过3.6V。