This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电机驱动器卡滞、直到手动移动、运行模式不明确

Guru**** 2471160 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256576/mct8316z-motor-driver-stuck-until-manual-movement-unclear-mode-of-operation

器件型号:MCT8316Z

我正在使用 MCT8316Z、并尝试设置不同的工作模式、  

在两种模式中、我看到不清楚的行为。

所有电机输出均设置为高电压(HS FET 全部打开),电机卡滞  

要从卡滞状态释放、我只是将电机稍微移动一下到所需的方向、然后控制器开始工作、

我认为大多数时候它会卡住,当电机不能移动到一个方向(机械停止),但我确实要求它去另一个方向!!

-在这个特定的情况下,它得到100%的时间卡滞,但有时我看到它的发生没有机械限制的电机。

在任何情况下,我们都提供高 PWM (高达90%),而不是制动或滑行命令!

它会卡住的模式-  

遇到困难时的合作模式-

Control_Registar_ 2A - PWM_MODE = 3 (与数字霍尔同步)

Control_Register_ 5 - EN_AAR=1、EN_ASR=1 (ASR 和 AAR 已启用)

黄色-其中一个相电流

蓝色、红色、绿色-三相输出电压

可以看出、所有相位均为高压、这意味着所有相位 HS FET 均开路。

或  

Control_Registar_ 2A - PWM_MODE = 1 (与数字霍尔异步)

Control_Register_ 5 - EN_AAR=1、EN_ASR=1 (ASR 和 AAR 已启用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、liran:

    我会在周三之前回复您。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 liran:

    如果 EN_AAR = 0且 EN_ASR = 0、是否仍会发生此行为?

    您还能提供寄存器转储吗?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种行为仅在 ASR 和 AAR 打开时发生。

    我们尝试了四种不同的模式:

    同步 PWM + ASR\AAR 关闭-未看到卡住问题、但系统正在振动  

    异步 PWM _asr\AAR 关闭- 正在更改 O.K

    同步 PWM + ASR\AAR 开启- 系统卡住

    异步 PWM _ASR\AAR 开启-系统卡住

    以下是每种工作模式的所有寄存器的表。

    我们还注意到,我们使用的是高 PID 值,这些值导致 PWM\dir 在不经过固定模式的情况下跳转(因此 PWM 在一个方向可能是10%,在一毫秒内我们将其更改为10%到另一个方向)。 -然后它往往被卡住(再次-只与 ASR\AAR 打开)-所以这可能是一个很好的线索。

    #

    PWM 模式  

    AAR、ASR

    调节  

    范围

    状态

    注释

    1

    1

    0

    INFO ~ 7835.937:OK - E_IC_STATUS   0x00:0x40

     信息 ~ 7835.951:正常- E_STATUS_REG_1  0x01:0x00

     信息 ~ 7835.966:OK - E_STATUS_REG_2  0x02:0xA0

     信息 ~ 7835.980:OK - E_CONTROL_REG_1 0x03:0x03

     信息 ~ 7835.995:OK - E_CONTROL_REG_2A 0x04:0x62

     INFO ~ 7836.010:OK - E_CONTROL_REG_3 0x05:0x66

     INFO ~ 7836.024:OK - E_CONTROL_REG_4 0x06:0x10

     INFO ~ 7836.038:OK - E_CONTROL_REG_5 0x07:0x40

     INFO ~ 7836.053:OK - E_CONTROL_REG_6 0x08:0x00

     INFO ~ 7836.067:OK - E_CONTROL_REG_7 0x09:0x00

     INFO ~ 7836.081:OK - E_CONTROL_REG_8 0x0a:0x03

     INFO ~ 7836.096:OK - E_CONTROL_REG_9 0x0B:0x00

     INFO ~ 7836.110:OK - E_CONTROL_REG_10 0x0c:0x00

    模式1

    确定  

    2

    3

    0

    信息 ~ 7835.931:OK - E_IC_STATUS   0x00:0x40

     INFO ~ 7835.946:确定- E_STATUS_REG_1  0x01:0x00

     信息 ~ 7835.960:OK - E_STATUS_REG_2  0x02:0xA0

     信息 ~ 7835.975:OK - E_CONTROL_REG_1 0x03:0x03

     信息 ~ 7835.989:OK - E_CONTROL_REG_2A 0x04:0x66

     INFO ~ 7836.004:OK - E_CONTROL_REG_3 0x05:0x66

     INFO ~ 7836.018:OK - E_CONTROL_REG_4 0x06:0x10

     INFO ~ 7836.032:OK - E_CONTROL_REG_5 0x07:0x40

     INFO ~ 7836.046:OK - E_CONTROL_REG_6 0x08:0x00

     INFO ~ 7836.061:OK - E_CONTROL_REG_7 0x09:0x00

     INFO ~ 7836.075:OK - E_CONTROL_REG_8 0x0a:0x03

     INFO ~ 7836.089:OK - E_CONTROL_REG_9 0x0B:0x00

     INFO ~ 7836.104:OK - E_CONTROL_REG_10 0x0c:0x00

    模式2

    确定

    原始模式(ILIM RECIR 设置为惯性滑行)–振动机器人

    3

    1

    1

    INFO ~ 7835.921:OK - E_IC_STATUS   0x00:0x40

     INFO ~ 7835.935:确定- E_STATUS_REG_1  0x01:0x00

     信息 ~ 7835.950:确定- E_STATUS_REG_2  0x02:0xA0

     信息 ~ 7835.964:OK - E_CONTROL_REG_1 0x03:0x03

     信息 ~ 7835.979:确定- E_CONTROL_REG_2A 0x04:0x62

     信息 ~ 7835.993:OK - E_CONTROL_REG_3 0x05:0x66

     INFO ~ 7836.008:OK - E_CONTROL_REG_4 0x06:0x10

     INFO ~ 7836.022:确定- E_CONTROL_REG_5 0x07:0x4c

     INFO ~ 7836.036:OK - E_CONTROL_REG_6 0x08:0x00

     INFO ~ 7836.050:OK - E_CONTROL_REG_7 0x09:0x00

     INFO ~ 7836.065:OK - E_CONTROL_REG_8 0x0a:0x03

     INFO ~ 7836.079:OK - E_CONTROL_REG_9 0x0B:0x00

     INFO ~ 7836.094:OK - E_CONTROL_REG_10 0x0c:0x00

    模式3

    卡住

    从过去2周更新了模式、振动较小(~与 Maxon 相同)

    4

    3

    1

    信息 ~ 7835.917:OK - E_IC_STATUS   0x00:0x40

     INFO ~ 7835.935:确定- E_STATUS_REG_1  0x01:0x00

     信息 ~ 7835.951:正常- E_STATUS_REG_2  0x02:0xA0

     信息 ~ 7835.967:OK - E_CONTROL_REG_1 0x03:0x03

     信息 ~ 7835.983:OK - E_CONTROL_REG_2A 0x04:0x66

     INFO ~ 7836.000:OK - E_CONTROL_REG_3 0x05:0x66

     INFO ~ 7836.016:OK - E_CONTROL_REG_4 0x06:0x10

     INFO ~ 7836.032:OK - E_CONTROL_REG_5 0x07:0x4c

     INFO ~ 7836.048:OK - E_CONTROL_REG_6 0x08:0x00

     INFO ~ 7836.064:OK - E_CONTROL_REG_7 0x09:0x00

     INFO ~ 7836.080:OK - E_CONTROL_REG_8 0x0a:0x03

     INFO ~ 7836.095:OK - E_CONTROL_REG_9 0x0B:0x00

     INFO ~ 7836.110:OK - E_CONTROL_REG_10 0x0c:0x00

    模式4

    卡住

    e2e.ti.com/.../8316_5F00_config.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 liran:

    我需要一些时间来研究这一点、我希望在下 星期三之前与您联系。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 liran:

    我注意到、您提供的寄存器转储表明该器件发生 了 BUCK_OCP 和 OCP 故障。 这些故障可能是导致器件卡住的原因。

    此致、

    约书亚