This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:是否已停产具有高电流的 DDV 封装?

Guru**** 2472340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1260286/drv8262-ddv-package-with-high-current-discontinued

器件型号:DRV8262

我无法为 DRV 8262和 DRV 8962找到具有更高电流容量的 DDV 封装。 它们是否已停产?

另外、该器件更适合在65V、最大电流为20A 的条件下驱动单个有刷直流电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vikas、  

    很快就会发布 DDV 封装。  它们没有停产、只是还没有发布。   

    对于有刷直流电机、DRV8262更佳、因为您不需要单独的半桥控制。  对于20A、似乎您需要 DRV8262的 DDV 封装、因为即使在并行模式下、DDW 最高可达16A。   

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢您的快速回复和澄清。 是否有发布 DDV 封装的暂定日期、以便我们进行相应规划。 我们很快可以通过某种方式采购样片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vikas、  

    对于未在公共论坛中发布的器件、我无法评论其发布日期。   

    道歉

    雅各布