This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8860:LED 调光:提供小电流

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261326/drv8860-led-dimming-sourcing-small-currents

器件型号:DRV8860

大家好、

客户正在考虑将 DRV8860A 用于电磁阀和 LED 控制。

他们有以下问题:

DRV8860A 是否能够提供约5、10和20 mA 的小电流?

对于这个特定的应用、是否有 AP 手册?

Br、
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    DRV8860A 是否能够提供约5、10个20 mA 的小电流?

    器件可以提供此电流、但精度可能不稳定、因为元件容差对电流输出变化的影响更大。 如果您希望使用负载进行测试、请订购评估模块进行测试。

    此特定应用程序是否有 AP 说明?

    我们没有关于这个特定应用的应用手册。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特