请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8860 大家好、
客户正在考虑将 DRV8860A 用于电磁阀和 LED 控制。
他们有以下问题:
DRV8860A 是否能够提供约5、10和20 mA 的小电流?
对于这个特定的应用、是否有 AP 手册?
Br、
斯特凡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在考虑将 DRV8860A 用于电磁阀和 LED 控制。
他们有以下问题:
DRV8860A 是否能够提供约5、10和20 mA 的小电流?
对于这个特定的应用、是否有 AP 手册?
Br、
斯特凡
Stefan、您好、
DRV8860A 是否能够提供约5、10个20 mA 的小电流?
器件可以提供此电流、但精度可能不稳定、因为元件容差对电流输出变化的影响更大。 如果您希望使用负载进行测试、请订购评估模块进行测试。
Unknown 说:此特定应用程序是否有 AP 说明?
我们没有关于这个特定应用的应用手册。
此致、
巴勃罗·阿梅特