This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 电机控制器设计建议

Guru**** 2471160 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261213/bldc-motor-controller-design-suggestions

主题中讨论的其他器件:MCT8329ADRV8306

您好!

我们的客户聘请我们为电池供电应用开发 BLDC 电机控制器。 我们正在寻找有关为此设计选择最佳元件以及可能的现有参考设计的帮助、以加快设计阶段。

应用说明:

我们将使用18Vdc 的额定电压为1.5kW BLDC 电机供电。 如果可能、我们将寻找一种能够独立驱动电机的控制器、这意味着它需要的唯一输入是速度/方向命令(由控制器 IC 实现控制算法)。

此设计中规划了通用 MCU、该 MCU 将概述用户界面并向电机提供速度命令。

请告诉我们适用于我们的应用的建议组件。
另外、请告诉我您需要哪些其他信息。

谢谢、此致、

Samo Smodiš ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 团队成员将与你联系、提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    我们建议查看 MCT8329A 、它集成了无传感器梯形控制算法并使用外部 MOSFET、可以驱动1.5kW 的 BLDC 电机。

    有关集成 MCT8329A 的参考设计、您可以查看我们的 MCT8329EVM

    有关特定应用的参考设计、您可以尝试在 TI.com 上查找该应用、并在其中找到一些设计资源、例如扫地 机器人

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您发送编修。

    我了解了 MCT8329A、它看起来可以满足需求。 我还看到 DRV8306具有类似的功能、只是需要霍尔传感器输入。

    一般而言、在选择合适的控制驱动器时、我应该注意集成控制驱动器的主要属性是什么?

    关于特定应用的参考设计-这是一款由电池供电且由大功率电机供电的搅拌机。 我想它的运行与电池供电的电钻非常相似。 是否为类似应用提供了参考设计? 我在您的网站上找到了这个、但它看起来不像它有任何信息 www.ti.com/.../cordless-power-tool

    谢谢。

    萨莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新-无绳电动工具的应用网页只需要一些时间来加载。 此时会显示方框图和组件选择器框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

      有关为您的应用选择良好的 BLDC 驱动器的更多信息、请参阅《BLDC 电机驱动器注意事项和选择指南》应用手册。

    此致、

    约书亚