请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 您好!
我的客户正在其定制电路板上测试 DRV8870的运行情况。
它们的设计如下。
-感测电阻= 0.1R , Vref = 3.3V ,电流限值设置= 3.3A
已确认、向电机输出 OUT1和 OUT2施加了3.3A 限值、当测量电机输入 VM 的电流时、结果如下。

在电流限制之后可能存在以 us 为单位的 Toff 时间、但如果查看上图、电流会每200mS 重复开/关一次。
(200ms 周期不是固定的、但会略有变化)
实际电机也会打开和关闭。
此症状是否由电机扭矩不足引起? 或者是否如上所述对 DRV8870进行了限制?
谢谢你。
JH