This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:询问有关 DRV8870运行的信息

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261723/drv8870-inquiry-about-drv8870-operation

器件型号:DRV8870

您好!

我的客户正在其定制电路板上测试 DRV8870的运行情况。

它们的设计如下。

 -感测电阻= 0.1R , Vref = 3.3V ,电流限值设置= 3.3A

已确认、向电机输出 OUT1和 OUT2施加了3.3A 限值、当测量电机输入 VM 的电流时、结果如下。

在电流限制之后可能存在以 us 为单位的 Toff 时间、但如果查看上图、电流会每200mS 重复开/关一次。
(200ms 周期不是固定的、但会略有变化)

实际电机也会打开和关闭。

此症状是否由电机扭矩不足引起? 或者是否如上所述对 DRV8870进行了限制?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH 您好、  

    DRV8870能够提供3.6A 的峰值驱动电流、我们给出以下建议:

    您看到的这种行为可能是 TSD 事件、并且会关闭。 一旦低于 TSD 限制、它就会开启并重复此行为。 尝试测量 IC 的温度来确认这一点。 您还可以降低电流、看看这种行为是否仍然发生。

    此致、

    基尔蒂·库马南