This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:失速检测功能是否有任何特定参数设置要求?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261209/drv8889-q1-is-there-any-specific-parameter-setting-requirements-for-the-stall-detection-feature

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

客户想知道是否使用了失速检测功能、对步进电机有任何要求吗?  是否需要电机匹配? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    只要步进电机的额定值是在数据表中指定的建议运行条件下使用的、就应该不会出现问题。 失速检测使用反电动势和电机电流来检测失速、因此失速检测不需要特定的电机匹配。  

    有关失速检测可配置性的更多信息、请参阅数据表的第7.3.11.5节、但必须首先设置以下设置:

    必须启用智能调优纹波控制衰减模式、并且 CTRL5寄存器中的 EN_STL 位必须为"1"才能启用失速检测。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    当 链路响应时、"您的电机的电阻215欧姆非常高。  这意味着 IR 损耗在过负载时很高、对于 DRV8889-Q1而言很难正确调节电流。"

    因此、客户希望确保高电阻电机不提供失速检测。 失速检测对于电机是否有额外的要求?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    是的、客户回答正确。 如果电机电阻过高、线圈电流波形将失真、并导致扭矩计数和失速检测不可靠。  

    215欧姆似乎很高、可能会导致失速检测问题。  

    有关 DRV8889的失速检测和电机电阻的更多信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf 

    此致!

    大卫