请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462 您好
我对 DRV8462的自动扭矩模式不感兴趣、但想使用 ATQ_CNT 来测量负载扭矩、类似于有刷电机的电流。我使用不同的负载扭矩、电源电压和 VREF 设置测量了 ATQ_CNT、我认为这是可能的:


电机为23H2076-400:

我想使用 ATQ_CNT 测量负载扭矩。 是否有关于电源电压、VREF、速度、温度(其他因素)的通用公式? 影响 ATQ_CNT 寄存器?