This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:无法睡眠

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245H-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258719/drv8245h-q1evm-cannot-sleep

器件型号:DRV8245H-Q1EVM

大家好、

1) 1) 根据文档、既不支持 PWM 模式、也不支持独立模式。 但是、它处于演示板模块1的 LVL1上、并且 LVL2LVL3通过附加跳线无效。 客户希望确认驱动器是否只支持 LVL1。

2) 无法进入 睡眠 模式。  是否可以 按照文档中所述、通过在待机模式下拉低 Nsleep 来进入睡眠模式? 或者、您能否帮助说明 正确进入睡眠模式的指令是什么?  

3) 3) 无法进入 Hi-Z 状态。 在 Hi-Z 的两种情况下、使用同样的高低控制、结果总是很低。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    1) 1)这是数据表中关于它可能未更改的原因

    2) 2)显示的波形是什么? nSleep 拉至低电平的持续时间是否大于 t_sleep?

    3) 3)当您尝试执行此操作时、它会进入什么状态? 您能给我发送一些波形吗? 我将深入了解这一点。

    此致、

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Keerthi,

    感谢您的支持。

    DRV8245H-Q1EVM 以 PH/EN 模式运行、可提供诊断功能。 但在这两种情况下、它不对应、您能不能说明为什么会这样?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:  

    您能否检查诊断引脚的跳线设置是什么、以及您选择了什么输出? 我将尝试在实验练习中使用 EVM 重现此问题。

    此致、

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Keerthi Kumanan:

    您能否检查 diag 引脚的跳线设置是什么以及您选择了什么输出?

    MODE LVL1

    SR 1级    

    DIAG LVL2

    ITRIP LVL2

    IPROPI 1K

    真值表输出的前两行与实际 EVM 板输出不同、实际上、正常的第1列为高电平、第2列为低电平。 输出是根据输入引脚进行设置的。  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    给我24小时的时间来查看固件和硬件、看看我是否能重现此问题。 同时、您是否可以检查 IN1和 IN2跳线是否已组装? 如果仍然无法正常工作、您能否与 nFault 一起探测这些信号。

    此致、

    基尔蒂·库马南