大家好、
1) 1) 根据文档、既不支持 PWM 模式、也不支持独立模式。 但是、它处于演示板模块1的 LVL1上、并且 LVL2LVL3通过附加跳线无效。 客户希望确认驱动器是否只支持 LVL1。

2) 无法进入 睡眠 模式。 是否可以 按照文档中所述、通过在待机模式下拉低 Nsleep 来进入睡眠模式? 或者、您能否帮助说明 正确进入睡眠模式的指令是什么?

3) 3) 无法进入 Hi-Z 状态。 在 Hi-Z 的两种情况下、使用同样的高低控制、结果总是很低。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里