This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:需要帮助以诊断可能的驱动程序故障

Guru**** 2471160 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253873/mct8316z-need-help-diagnosing-possible-driver-failure

器件型号:MCT8316Z

您好!

我目前正在测试一个使用 MCT8316Z (硬件型号)制造的电路板、使用4A 最大功耗的电机和12.1V 的 VM。 我遇到的故障是驱动程序 IC 内部的 VM 到 GND 短路。 我的团队和我通过隔离 IC 网并移除 VM 和 GND 之间的电容器、确认了驱动器 IC 中的短路、并且仍然看到驱动器具有连续性。

我正在测试的先前版本的板存在过热问题、已确认在此版本中已修复(我已将电机全速运行~2小时、没有问题)。 我需要帮助诊断的问题是、我测试的一个电路板在电机运行时间少于10秒后出现故障。 到目前为止、我可用于测试的5个电路板中只有1个出现了这种情况、下周再有25个电路板上市。

我和我的大学提出的失败最可能的解释是电机线圈与驱动器的连接可能在测试过程中松动。 我被紧急送往测试电路板、但电机未正确固定在测试台上、因而会产生振动。 该电路板被固定到不导电的测试表面上、并通过直流电源供电(能够在 VM 上提供8A 电流)。

我想知道电机在运行过程中断开连接会产生什么故障模式、或者您可能会看到此驱动器的任何其他常见故障模式。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    感谢您在 E2E 电机驱动器论坛上提出问题。 我会在下周结束之前与您讨论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了有关这些驱动程序的另一个问题。 我通过驱动器运行电机、运转正常、但在我停止电机后、驱动器出现故障、使 VM 与 GND 短路。 在高占空比下运行后发送0% PWM 占空比是否可能会导致驱动器出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要说,这是一个非常具有时间敏感性的项目,如果能提供任何帮助,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    感谢您的耐心。 我只是想澄清一下:您提到、您拥有的5个板中有1个会发生这种情况。 该短路是否会在该驱动器上永久存在? 在其他板上、是否没有短路?

    当驱动器发生故障时、您是否看到电源上的电流尖峰指示 VM 对 GND 短路?  根据我们的经验、我们能够通过 I2C 发出100%和0%占空比的指令、而不会出现故障。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、出现故障的驱动器上的短路仍然存在。 移除驱动器后、电路板看起来正常。 其他电路板没有短路。 我使用的电源电流限制为4A、在安装了故障驱动器的情况下、电流大约比正常运行情况下的电流高1.5A (表示短路)。 电机中存储的能量有何种可能导致这种情况的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    您是否能够使用相同的操作在多个设备上复制此内容?

    高于 VM 和 GND 之间绝对最大额定值的电压会导致短路。 由于是持久的、这意味着器件本身已损坏。 电机惯性滑行时、它充当发电机、电源电压形成尖峰。 您可以点击此处(https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1253873/mct8316z-need-help-diagnosing-possible-driver-failure/4755021#4755021)了解有关电压裕量的更多信息。

    但是、VM 为12.1时、似乎不太可能超过40V 绝对最大额定值。 确认一下、您是否可以将板原理图发送到这里、以便我检查可能的原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    很抱歉这么晚才回复、出现了一些问题。

    我能够在多个器件上复制该演示。

    我附上了原理图。 感谢您的持续帮助。

    此致!

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、另一个片中的 VSYS 连接一个60uF 的陶瓷电容器和一个47uF 的钽电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Grant:

    感谢您的更新。 洪锡镐将在本周结束前提供反馈意见。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    只是为了验证、这个问题是在相线断开或电机停止时发生的、而停止时、您意味着将 PWM 设置为0%而不中断、对吗?

    此外、当您停止电机并出现 VM 到 GND 短路时、您能否提供 U、V、W 和 VCP 相的捕捉?

    此致、

    约书亚