您好!
我目前正在测试一个使用 MCT8316Z (硬件型号)制造的电路板、使用4A 最大功耗的电机和12.1V 的 VM。 我遇到的故障是驱动程序 IC 内部的 VM 到 GND 短路。 我的团队和我通过隔离 IC 网并移除 VM 和 GND 之间的电容器、确认了驱动器 IC 中的短路、并且仍然看到驱动器具有连续性。
我正在测试的先前版本的板存在过热问题、已确认在此版本中已修复(我已将电机全速运行~2小时、没有问题)。 我需要帮助诊断的问题是、我测试的一个电路板在电机运行时间少于10秒后出现故障。 到目前为止、我可用于测试的5个电路板中只有1个出现了这种情况、下周再有25个电路板上市。
我和我的大学提出的失败最可能的解释是电机线圈与驱动器的连接可能在测试过程中松动。 我被紧急送往测试电路板、但电机未正确固定在测试台上、因而会产生振动。 该电路板被固定到不导电的测试表面上、并通过直流电源供电(能够在 VM 上提供8A 电流)。
我想知道电机在运行过程中断开连接会产生什么故障模式、或者您可能会看到此驱动器的任何其他常见故障模式。
感谢您的帮助!