您好、直流输入电压范围最小值为21V、最大值为27V、这是一个合适的值吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Allen:
您是指限流电阻 Rs?
μ C 3KΩ 可行、但我建议将您的规格插入 7.3.5电压电源和集成式齐纳二极管中的公式

此致、
雅各布
尊敬的 Allen:
8.2.2.1限流电阻器选型有助于对其进行简要说明"当 EN 引脚被拉至低电平时、在高于45°C 的温度下、DRV110器件的齐纳钳位电压开始从其理想的15V 下降。 当输入电压在所有温度范围内大于15V 时、始终将 EN 引脚保持悬空或拉至高电平的应用只需要一个限流电阻器。
这还在一定程度上取决于器件/系统的温度-如果您不认为器件无论如何都会高于45°C、请查看表的上半部分。 如果您要切换 ENABLE 引脚且/或者器件将高于45°C、则转到底部表格。 这在表1中进行了扩展。 整个温度范围内的 VZENER 值