请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8304 大家好、
我正在寻找一种根据 IDRIVE 电流预测 FET ID 压摆率的方法。
例如、如果 IDRIVE 引脚连接到 GND、然后将电流限制为15 mA、那么正确的方法是如何确定负载的压摆率?
我想 I = C*FET dv/dt 来估算给 FET 栅极充电的时间,在本例中,I = 15 mA,C = FET 的栅极电容。
然后、查看栅极电压何时达到 FET 的阈值电压、并调用此时的压摆率。
我们是否有更好的估算/计算方法?
只是想在此时进行粗略的估算。
谢谢!
此致、
伊坦