This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:基于 IDRIVE 电流的压摆率可预测性

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1252420/drv8304-slew-rate-predictability-based-on-idrive-current

器件型号:DRV8304

大家好、

我正在寻找一种根据 IDRIVE 电流预测 FET ID 压摆率的方法。

例如、如果 IDRIVE 引脚连接到 GND、然后将电流限制为15 mA、那么正确的方法是如何确定负载的压摆率?

我想 I = C*FET dv/dt 来估算给 FET 栅极充电的时间,在本例中,I = 15 mA,C = FET 的栅极电容。

然后、查看栅极电压何时达到 FET 的阈值电压、并调用此时的压摆率。

我们是否有更好的估算/计算方法?

只是想在此时进行粗略的估算。

谢谢!

此致、

伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的咨询。  

    请允许我花一些时间来研究任何可能更好地预测 FET 压摆率的方法、我将在下周前提出建议。

    此致、

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    我对严重的延误深表歉意!  

    常见问题解答 和相关的 PDF (第5-11页)应详尽说明 IDRIVE 和 MD 应用的压摆率计算/预测相关、以及这些预测如何与实际数据匹配(第10页);不过、您目前预测压摆率的方式似乎可行。

    很抱歉再次出现了长时间的延误、请告诉我是否可以提供更多帮助。

    此致、

    -约书亚