主题中讨论的其他器件: DRV8245-Q1
大家好、
我想知道对于 DRV8350、我们是否具有不同开关频率、Mos (Qg)和负载下有关 VCP 的电压波形? 或计算公式/仿真?
我们想知道是否可以使用 VCP 来驱动一些外部器件、例如使用电荷泵+附加 MOSFET 作为高侧驱动器。
我们可以在电路设计过程中使用 MCU 的 VCP+GPIO 来控制高侧驱动、并且我们需要该高侧驱动器持续开启(除非 GPIO 输出关闭信号)。 这将需要 VCP 具有稳定的电压、因此我想知道 VCP 在不同开关频率/MOS (Qg)/负载条件下的电压波形。 或者、是否有确定 VCP 如何变化的公式? 或者是否有一些模拟模型?
我的理解是、这与电荷泵的功能有关、但不确定初始是否可以计算一些信息。
BTW、在本例中、使用 VCP 或 CPH 是否有一些差异?
谢谢!
简森