This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:有关 DRV8350电荷泵的问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350, DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261412/drv8350-question-about-drv8350-charge-pump

器件型号:DRV8350
主题中讨论的其他器件: DRV8245-Q1

大家好、

我想知道对于 DRV8350、我们是否具有不同开关频率、Mos (Qg)和负载下有关 VCP 的电压波形? 或计算公式/仿真?

我们想知道是否可以使用 VCP 来驱动一些外部器件、例如使用电荷泵+附加 MOSFET 作为高侧驱动器。

我们可以在电路设计过程中使用 MCU 的 VCP+GPIO 来控制高侧驱动、并且我们需要该高侧驱动器持续开启(除非 GPIO 输出关闭信号)。 这将需要 VCP 具有稳定的电压、因此我想知道 VCP 在不同开关频率/MOS (Qg)/负载条件下的电压波形。 或者、是否有确定 VCP 如何变化的公式? 或者是否有一些模拟模型?

我的理解是、这与电荷泵的功能有关、但不确定初始是否可以计算一些信息。

BTW、在本例中、使用 VCP 或 CPH 是否有一些差异?

谢谢!

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、

    感谢您的提问。

    驱动器使用 Chargepump 提供 HS 栅极驱动器电压。 不建议为电荷泵添加额外负载、因为这会影响栅极开关并导致电机运行出现问题。 电荷泵不是为此目的而设计的。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我查看了此注释(www.ti.com/.../slla397.pdf)。 对于 DRV8245-Q1、我知道其电流会因为其升压转换而更高、因此支持此应用。

    我想知道、对于 DRV8350、我们不建议使用这样的电荷泵?实际上、我认为在驱动能力范围内、这应该是可以实现的。

    谢谢  

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、

    我在内部进行了检查、我们预计只要电荷泵负载足以切换栅极和外部 HS 驱动器、器件功能就不会出现问题。  

    请在数据表的电气特性表中检查不同 VM 电压下的 VCP 电压。

    CPH 正在开关、因此 VCP 是您应考虑的因素。

    此致!
    阿克沙伊