我想使用2个集成运算放大器进行电流检测、我注意到这些运算放大器通过设置为6V 的内部 LDO 供电(I measured ~6.8V、最高可达8V)。 我 µP 将放大信号 SOx (在本例中为10X)馈入由3.3V 电源供电的 TMS320F28004 μ s。 我将使用一个连接到 SNx 和 SPx 的1mΩ 感应电阻器、其绝对最大值为+/- 600mV。 在我的测试设置中、我将测量一个通过1mΩ 电阻器的300A 短脉冲、该电阻器在 SNx 和 SPx 上施加300mV 的电压。 当增益设置为10X 且 Vref = 3.3V 时、SOx 处的电压将为1.65V + 10*0.3 = 4.65V。 我 µP、μ C 模拟输入上的这个电压电平将超过 TMS320F28004的绝对最大值。
如果上述所有设置看起来都准确无误、建议采用何种 方法防止在模拟端口上施加较高的电压? 二极管钳位到3.3V 电源(DRV8301中有一个与 SOx 串联的100Ω)? 我可以对检测电阻使用较低的电阻值、但1mΩ 已经相当小且是标准值、它已经存在于我们的系统中。 µP 要注意的是、我并不关心感应/记录~100A 以上的任何电流、我只是不想损坏 Δ I。 谢谢!