This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:内部电流检测运算放大器、钳位输出电压(SOx)

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1258155/drv8301-internal-current-sense-op-amp-clamping-output-voltage-sox

器件型号:DRV8301

我想使用2个集成运算放大器进行电流检测、我注意到这些运算放大器通过设置为6V 的内部 LDO 供电(I measured ~6.8V、最高可达8V)。  我 µP 将放大信号 SOx (在本例中为10X)馈入由3.3V 电源供电的 TMS320F28004 μ s。  我将使用一个连接到 SNx 和 SPx 的1mΩ 感应电阻器、其绝对最大值为+/- 600mV。  在我的测试设置中、我将测量一个通过1mΩ 电阻器的300A 短脉冲、该电阻器在 SNx 和 SPx 上施加300mV 的电压。  当增益设置为10X 且 Vref = 3.3V 时、SOx 处的电压将为1.65V + 10*0.3 = 4.65V。   我 µP、μ C 模拟输入上的这个电压电平将超过 TMS320F28004的绝对最大值。   

如果上述所有设置看起来都准确无误、建议采用何种 方法防止在模拟端口上施加较高的电压?  二极管钳位到3.3V 电源(DRV8301中有一个与 SOx 串联的100Ω)?  我可以对检测电阻使用较低的电阻值、但1mΩ 已经相当小且是标准值、它已经存在于我们的系统中。  µP 要注意的是、我并不关心感应/记录~100A 以上的任何电流、我只是不想损坏 Δ I。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您的咨询!

    我将进一步查看有关您的问题的文档并提供相关信息、并打算在下周之前提供更新信息。

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    Rsense 电阻器的值越低、就需要增益的增加、从而可平衡这种增加、但会增加检测噪声、因此、出于此原因、我也不推荐使用。

    您是否还可以提供您的原理图以进一步确定这一潜在问题是否有任何其他原因,以及显示 SNx/SPx/etc 上电压的波形?

    此致、

    -约书亚