请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434A 您好!
我正在将 DRV8434A 用于步进电机驱动。
我的问题是、驱动器以哪种模式驱动电机:L/R 还是斩波器?
提前感谢和 BR
乔尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Joel、
我们的电机驱动器均为电流控制型电机驱动器、因此与"斩波器"模式更为相似。 除了简单的斩波器控制方法、DRV8434A 还有许多高级特性-请参阅 7.3.5电流调节和衰减模式。 智能调优纹波控制可提高电机效率和性能。
此致、
雅各布