This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:DRV8434A

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262915/drv8434a-drv8434a

器件型号:DRV8434A

您好!  

我正在将 DRV8434A 用于步进电机驱动。  

我的问题是、驱动器以哪种模式驱动电机:L/R 还是斩波器?  

提前感谢和 BR  

乔尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    我们的电机驱动器均为电流控制型电机驱动器、因此与"斩波器"模式更为相似。  除了简单的斩波器控制方法、DRV8434A 还有许多高级特性-请参阅 7.3.5电流调节和衰减模式。  智能调优纹波控制可提高电机效率和性能。

    此致、

    雅各布