This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:规格。 N-FET 体二极管的说明- DRV8870/DRV8231

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV8870, DRV8231
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1262732/drv8870-spec-of-n-fet-body-diode---drv8870-drv8231

器件型号:DRV8870
主题中讨论的其他器件:DRV8231A、、 DRV8231

大家好、

您能帮助分享这一规格吗? 最大电压 是多少?

为确保 IC 不会损坏、N-FET 的体二极管能够承受多大的电流?  我 想仔细检查一下该规格。 DRV8870\DRV8231A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    内置体二极管设计用于在开关或过流事件期间承载器件的最大负载电流。 在其他时间、电流应流经 FET。  该器件不会被流经任何器件体二极管的电流损坏。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、  

    1. 我们发现 DRV8231没有指明 IOCP 的典型值和最大值、但 DRV8870知道、您能帮助说明一下原因吗?

    有关 DS 的 DRV8231 OCP 信息

    有关 DS 的 DRV8870 OCP 信息

    1. 如果在慢速衰减或高阻态模式下发生8A 电流(应大于 IOCP)、该器件是否会检测并触发 PROTECT?
    2. 如果8A 电流只是峰值电流(ns 级别)、器件是否能够检测并触发 OCP? FET 是否会在瞬态事件期间损坏?

    谢谢!

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam:

    如果在慢速衰减或高阻态模式下发生8A 电流(应大于 IOCP)、器件是否会检测并触发 PROTECT?

    可以。 只要 DRV 处于唤醒状态且逻辑电路处于唤醒状态、就会检测到该警报。

    如果8A 电流仅是峰值电流(ns level)、器件能否检测并触发 OCP? FET 是否会在瞬变事件期间损坏?

    如果电流高于 IOCP 的时间超过抗尖峰脉冲时间、将检测到它。 不过有一个更高级别的模拟电流钳位、可防止去毛刺脉冲期间的极端电流造成损坏。 以下是取自此 应用手册的一个示例。 电流在短时间内远高于 OCP 限制、然后在剩余的抗尖峰脉冲时间内钳位到较低的电平、直到检测到 OCP 故障。 这种损坏可能发生在电流被钳制之前的短时间内。

    我希望这可以解答您的问题。

    Br、

    巴勃罗