请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 主题中讨论的其他器件:DRV8231A、、 DRV8231
大家好、
您能帮助分享这一规格吗? 最大电压 是多少?
为确保 IC 不会损坏、N-FET 的体二极管能够承受多大的电流? 我 想仔细检查一下该规格。 DRV8870\DRV8231A。
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jacob、
有关 DS 的 DRV8231 OCP 信息

有关 DS 的 DRV8870 OCP 信息

谢谢!
亚当
Adam:
如果在慢速衰减或高阻态模式下发生8A 电流(应大于 IOCP)、器件是否会检测并触发 PROTECT?
可以。 只要 DRV 处于唤醒状态且逻辑电路处于唤醒状态、就会检测到该警报。
如果8A 电流仅是峰值电流(ns level)、器件能否检测并触发 OCP? FET 是否会在瞬变事件期间损坏?
如果电流高于 IOCP 的时间超过抗尖峰脉冲时间、将检测到它。 不过有一个更高级别的模拟电流钳位、可防止去毛刺脉冲期间的极端电流造成损坏。 以下是取自此 应用手册的一个示例。 电流在短时间内远高于 OCP 限制、然后在剩余的抗尖峰脉冲时间内钳位到较低的电平、直到检测到 OCP 故障。 这种损坏可能发生在电流被钳制之前的短时间内。

我希望这可以解答您的问题。
Br、
巴勃罗