This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:并联半桥配置

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212, DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1261641/drv8212-parallel-half-bridge-configurtion

器件型号:DRV8212
主题中讨论的其他器件: DRV8244-Q1

您好!

DRV8212数据表指出、IC 可用于在并联半桥中获得8A (峰值)电流。

我们在数据表中没有看到任何内容显示该控制接口模式的配置情况。

表 8.3.2.3稍微讨论了它、但看不到如何具体配置它。

您能否分享更多文档?   非常感谢您的帮助、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    请参阅 图9-11。 半桥模式用作输出并联的低侧驱动器。  "通过将 INx 引脚和 OUTx 引脚连接在一起、如图9-10和图9-11所示、该器件可以用一半的 RDS (on)驱动单个负载。 这可以满足更大的电流要求。 这种配置称为"并行半桥模式"。

    只需将负载连接到一侧的 GND 或 VM、并连接到另一侧的 OUT1和 OUT2。  使 MODE 引脚保持断开/悬空状态。  还要将 IN1和 IN2相互连接(并联)、以获得相同的信号。   图9-19和图9-20展示了当 OUTx 引脚并联在一起以创建单个半桥时、使用高侧和低侧驱动来驱动电机的示例。

    谢谢、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、如何 在9-10/9-11中使用高侧配置或低侧配置来检测电机电流呢?

    GND 是电桥和逻辑接地吗?

    图9-27显示的是电流检测放大器、但对于并联半桥模式、MODE 引脚接地、而不是悬空。

     (Rdson)是否也从280mohms 变为140mohms?

    非常感谢!  基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、  

    如何 在9-10/9-11中使用高侧配置或低侧配置来感测电机电流?

    我认为方法与数据表中所示类似、使用 RC 滤波器和检测电阻、但对于某些配置、它们可能需要在器件的 VM 上而不是 GND 上。   

    GND 是否是电桥和逻辑接地?

    图9-27显示了电流检测放大器,但对于并联半桥模式,MODE 引脚接地而不是悬空。

    如图9-27所示、电流检测放大器的 DRV8212设置为对一个电机进行双向控制、如  EVM 用户指南的6.2单电机运行模式中所示。   

    (Rdson)是否也从280mohms 转到140mohms?

    是的、要承担。   

    仅供参考、您可以按照 EVM 用户指南中的以下步骤测试并行模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 IN1和 IN2是相同的 PWM 输出、似乎无法在并联半桥配置(8Apeak)的正向和反向驱动直流有刷电机。

    是这样吗?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Keith、

    正确、但这是因为当电机的一侧连接到 VM 或 GND、而另一侧连接到 OUT1+OUT2时、不再有用于双向控制的全桥。  它仅采用半桥控制、可用作高侧或低侧驱动器。  因此在0-100%只需要1个 PWM 输入信号、但只有一个方向。   

    谢谢、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    您是否有我们可以使用并提供正向和反向的替代解决方案?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8243-Q1 看起来是最佳替代器件、它双向支持12A 峰值电流、支持相同的控制模式(1/2桥、PH/EN、PWM)、并具有3x4.5mm 的相对较小封装尺寸。  

    一个类似的选择是峰值电流为21A 的 DRV8244-Q1。 DRV8256 是采用智能调优技术支持8A 电流的另一个很好的选择。   

    谢谢、

    雅各布