主题中讨论的其他器件: DRV8244-Q1
您好!
DRV8212数据表指出、IC 可用于在并联半桥中获得8A (峰值)电流。
我们在数据表中没有看到任何内容显示该控制接口模式的配置情况。
表 8.3.2.3稍微讨论了它、但看不到如何具体配置它。
您能否分享更多文档? 非常感谢您的帮助、Keith
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DRV8212数据表指出、IC 可用于在并联半桥中获得8A (峰值)电流。
我们在数据表中没有看到任何内容显示该控制接口模式的配置情况。
表 8.3.2.3稍微讨论了它、但看不到如何具体配置它。
您能否分享更多文档? 非常感谢您的帮助、Keith
嘿、Keith、
请参阅 图9-11。 半桥模式用作输出并联的低侧驱动器。 "通过将 INx 引脚和 OUTx 引脚连接在一起、如图9-10和图9-11所示、该器件可以用一半的 RDS (on)驱动单个负载。 这可以满足更大的电流要求。 这种配置称为"并行半桥模式"。

只需将负载连接到一侧的 GND 或 VM、并连接到另一侧的 OUT1和 OUT2。 使 MODE 引脚保持断开/悬空状态。 还要将 IN1和 IN2相互连接(并联)、以获得相同的信号。 图9-19和图9-20展示了当 OUTx 引脚并联在一起以创建单个半桥时、使用高侧和低侧驱动来驱动电机的示例。
谢谢、
雅各布
嘿、Keith、
如何 在9-10/9-11中使用高侧配置或低侧配置来感测电机电流?
我认为方法与数据表中所示类似、使用 RC 滤波器和检测电阻、但对于某些配置、它们可能需要在器件的 VM 上而不是 GND 上。
GND 是否是电桥和逻辑接地?
是
图9-27显示了电流检测放大器,但对于并联半桥模式,MODE 引脚接地而不是悬空。
如图9-27所示、电流检测放大器的 DRV8212设置为对一个电机进行双向控制、如 EVM 用户指南的6.2单电机运行模式中所示。
(Rdson)是否也从280mohms 转到140mohms?
是的、要承担。
仅供参考、您可以按照 EVM 用户指南中的以下步骤测试并行模式:

DRV8243-Q1 看起来是最佳替代器件、它双向支持12A 峰值电流、支持相同的控制模式(1/2桥、PH/EN、PWM)、并具有3x4.5mm 的相对较小封装尺寸。
一个类似的选择是峰值电流为21A 的 DRV8244-Q1。 DRV8256 是采用智能调优技术支持8A 电流的另一个很好的选择。
谢谢、
雅各布