我使用 DRV8955设计并构建了一个电路。 我在模式1下使用它。 当 我 尝试激活一个输出时、我得到了一个故障。 我 不相信它是过压或欠压、过 温、而且输出是开路。 我在无法弄清为什么此处没有输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们尝试了将 IN1跳至 IN2、 并将 IN3跳至 IN4。 现在、我可以使输出1和2变为高电平并提供电流。 如果我尝试将输出3和4驱动为高电平、则出现故障。 有趣的是、如果我在退出 睡眠模式时使光耦合器 U6处于活动状态、那么 输出3和4将变为高电平并提供电流。 如果我关闭 U6、导通后出现故障。 很抱歉没有提前回复、我已经发运了原型进行了一些测试、但无法获得该样片。 我的输出上没有实际电容。
这是您要找的器件吗?
我用一个干触点开关来运行光耦合器。 我尝试在光耦的输出端添加一个大电容器。 但它似乎没有帮助。 我可以尝试更干净的输出、但最终我的应用需要能够承受将其打开的干接触。 我的原理图中未显示第二对光耦合器、与显示的光耦合器并联、它们连接到一个开关。