This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8955:nFault 问题

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1255627/drv8955-nfault-problem

器件型号:DRV8955

我使用 DRV8955设计并构建了一个电路。  我在模式1下使用它。  当 我 尝试激活一个输出时、我得到了一个故障。  我 不相信它是过压或欠压、过 温、而且输出是开路。  我在无法弄清为什么此处没有输出

.e2e.ti.com/.../drv9855.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否检查 VCP 上的电压并确保它高于 VCPUV。  电荷泵电容器的建议值为额定电压为 VM 的0.022uF。  

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Keerthi

    我的 VCP 为17.17v、电源为12.17v。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    您能为电荷泵电容器选择合适的值吗? 您能不能提供 IN2、IN4、VM、nFault、VCP 上的波形 相关性。  

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    输出端是否存在任何高值(微法拉)或超高电容?  我知道您说它是"开路负载"、但您的原理图中可能未显示连接器附近的某个电容。  这可能会由于为电容器充电的浪涌电流而导致 OCP 故障。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了将 IN1跳至 IN2、 并将 IN3跳至 IN4。  现在、我可以使输出1和2变为高电平并提供电流。  如果我尝试将输出3和4驱动为高电平、则出现故障。  有趣的是、如果我在退出 睡眠模式时使光耦合器 U6处于活动状态、那么 输出3和4将变为高电平并提供电流。  如果我关闭 U6、导通后出现故障。  很抱歉没有提前回复、我已经发运了原型进行了一些测试、但无法获得该样片。   我的输出上没有实际电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您要找的器件吗?

    e2e.ti.com/.../drv8955_5F00_traces.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、  

    形成开关噪声。 有什么方法可以通过 RC 滤波器来消除它。 无论如何、您能否将光耦合器与电路断开、并使用信号发生器或某种外部 MCU 来手动驱动 inx 引脚?

    由于 CP 仍在运行并被锁存、因此看起来像是 OCP 故障。 您是否还能检查电流?

    此致!

    凯尔蒂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用一个干触点开关来运行光耦合器。  我尝试在光耦的输出端添加一个大电容器。 但它似乎没有帮助。  我可以尝试更干净的输出、但最终我的应用需要能够承受将其打开的干接触。  我的原理图中未显示第二对光耦合器、与显示的光耦合器并联、它们连接到一个开关。

    e2e.ti.com/.../drv8955_5F00_currents.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tom、  

    只是为了阐明在反向两个输入关闭时捕获的电流。 我建议获取我们的 DRV8955 EVM、并对其执行测试、以确定电路板和布局本身是否有问题。  

    此致、

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi,

    您对电流捕获是正确的。

    我正在重新设计电路、以使用一对继电器作为输出器件。

    感谢您的观看。

    汤姆