This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:该驱动器能否用于 ASIL-A 负载?

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264106/drv8714-q1-can-this-driver-be-used-for-asil-a-loads

器件型号:DRV8714-Q1

E2E、  

    • CSA 是否可以单独配置、
    • 此驱动器是否可用于 ASIL-A 负载
    • 需要器件的安全信息(时基故障率、引脚 FMEA、FMEDA)

谢谢!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的提问。

    1) 1) CSA 可单独配置。

    2) 2) ASIL-A 是系统级安全类别、因此我们的产品之间不一定有直接相关性。 但一般来说、DRV8714-Q1可用于 ASIL-A 应用。

    3) TI 具有以下功能安全类别。 DRV8714-Q1不属于此类别。 但我们可以根据 NDA 单独提供这些信息的一部分。  

    功能安全| TI.com

    此致

    森田真也