请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 大家好、
使用 MCF8316AIIC 速度控制模式驱动电机。 当电机开始旋转时、将无法通过 IIC 更改速度、并且无法通过 IIC 与 MCF8316A 通信。
通信所需的每个 IIC 通信字节之间是否存在100μs 延迟? 或者是 因为在三相输出后无法读取或写入 EEPROM? 是否可以通过 IIC 配置 EEPROM 以更改电机转速?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里