This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:IIC 速度控制问题

Guru**** 2470650 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1263925/mcf8316a-iic-speed-control-issues

器件型号:MCF8316A

大家好、

使用 MCF8316AIIC 速度控制模式驱动电机。 当电机开始旋转时、将无法通过 IIC 更改速度、并且无法通过 IIC 与 MCF8316A 通信。

通信所需的每个 IIC 通信字节之间是否存在100μs 延迟? 或者是 因为在三相输出后无法读取或写入 EEPROM? 是否可以通过 IIC 配置 EEPROM 以更改电机转速?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    MCF8316A 具有  客户可能会遇到的已知勘误表8: 当电机运行期间不断读取寄存器时、器件 I2C 通信会失败。 但是、 只需简单的下电上电即可恢复该器件。

    Unknown 说:
    通信所需的每个 IIC 通信字节之间是否有100μs 延迟?

    如数据表第7.6.2节中的注释所述、为了实现可靠通信、我们建议每一次位传输之间存在100us 的延迟。

    Unknown 说:
    是否可以通过 IIC 配置 EEPROM 以在电机旋转时改变电机转速

    如第7.6.1节中的注释所述、电机在旋转时无法执行 EEPROM 读取和写入操作。

    当电机运行时、MCF8316A 会使用影子寄存器(而非 EEPROM)在电机处于唤醒状态时控制其运行。

    此致、

    约书亚