This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:SCLK_FLT 或 ADDR_FLT 的故障响应

Guru**** 2470280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264102/drv8705-q1-fault-response-to-sclk_flt-or-addr_flt

器件型号:DRV8705-Q1

团队、

您能否评论一下 SCLK_FLT 或 ADDR_FLT 的故障响应、并帮助解释究竟什么会触发这些故障? 它们显示在表7-12中的器件的数据表寄存器映射中、但在文档的其余部分中未解释或引用(我可以找到)。

谢谢。此致、

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    下表对其进行了说明、其中 SCLK_FLT 和 ADDR_FLT 为:

    此致、

    基尔蒂·库马南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi,

    感谢您的回复。 您能评论一下该器件如何响应此故障吗? 是否仅用于通知? 是否会置位 nFAULT? 该器件是否禁用输出?

    谢谢!

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    它仅用于通知用途。 nFault 和输出 不应受这两个故障的影响。  

    此致、

    凯尔蒂