This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718S-Q1EVM:DRV8718S-Q1 EVM 固件更新问题

Guru**** 2470650 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1257356/drv8718s-q1evm-drv8718s-q1-evm-firmware-update-issue

器件型号:DRV8718S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

大家好、

您能否帮助检查以下固件是否可用于 DRV8718S-Q1 EVM (两周前对 EVM 进行了采样)? 或者客户是否需要在 DRV8718S-EVM 中进行固件更新? 我的客户下载"DRV87xx_DRV8106-Q1EVM_Firmware_1.5"、发现 EVM 无法再次运行、并且无法将 EVM 恢复正常运行。 附加文件显示了固件客户下载和一些故障图片及其设置。  

您能帮助为客户解答以下问题吗? 由于客户需要向其终端客户发送能够正常工作的 EVM 演示、因此如果您的团队可以在明天早上之前分享一些支持、我们将不胜感激。  

#1帮助检查是否有任何方法可以帮助客户将 EVM 恢复到正常工作? 客户也尝试重置并重新连接到 GUI、但无法正常工作。  

#2如果客户需要进行固件更新,那么我们是否有可以共享给客户的最新固件包?  

分享最新 EVM 原理图和 PCB 布局文件的#3帮助

e2e.ti.com/.../DRV8718-question.zip

非常感谢您的团队支持。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    最新固件应为1.5、可通过以下链接以及兼容 GUI 的 zip 文件夹中获取。  DRV8718S-Q1的软件链接不知何故被破坏、但 DRV8714和 DRV8718的固件和 GUI 是相同的。  

    www.ti.com/.../DRV8714S-Q1EVM

    向下滚动、您可以找到它。   

    如需硬件、请访问以下链接并单击"View package"按钮。  这里提供了硬件文件。

    https://www.ti.com/tool/DRV8718S-Q1EVM

    要更新固件、需要使用 MSPFET 工具。  上面的网站中提供了该工具的链接。  有关说明、请参阅软件用户指南。

    有时连接问题涉及某些 PC 上的权限限制。   

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan:

       该链接与我之前下载的链接相同、名为"slvc809b.zip"。但  CCS12无法打开 DRV87xx_DRV8106-Q1EVM_Firmware_1.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie、

    让我请到我的团队专家、他可能会有建议。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    为什么要打开 CCS 项目? 将 MSP-FET 连接到 EVM 后、可以使用"File">"Program Device"菜单更新固件。 这是我们建议的固件更新方法、以匹配 GUI 的固件要求。   

    另一种选择是使用固件 zip 文件中的.out 或.txt 文件、并使用 UniFlash https://dev.ti.com/uniflash 对 EVM 进行编程。至于 CCS 项目、它是与 CCS 9.3一同构建的。 您可能必须为 CCS12创建一个新的 CCS 工程。 但是、除非您想要编辑程序来对其进行自定义、否则您不必进行此操作。

    不过、鉴于 这一事实、两周前对 EVM 进行了采样、因此不需要更改任何固件即可实现功能。 如果有任何问题、请告诉我。  

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    请告知我们此问题是否已解决。 如果是,请在结束时关闭这个帖子。谢谢。

    此致、Murugavel