主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 UNIFLASH
大家好、
您能否帮助检查以下固件是否可用于 DRV8718S-Q1 EVM (两周前对 EVM 进行了采样)? 或者客户是否需要在 DRV8718S-EVM 中进行固件更新? 我的客户下载"DRV87xx_DRV8106-Q1EVM_Firmware_1.5"、发现 EVM 无法再次运行、并且无法将 EVM 恢复正常运行。 附加文件显示了固件客户下载和一些故障图片及其设置。
您能帮助为客户解答以下问题吗? 由于客户需要向其终端客户发送能够正常工作的 EVM 演示、因此如果您的团队可以在明天早上之前分享一些支持、我们将不胜感激。
#1帮助检查是否有任何方法可以帮助客户将 EVM 恢复到正常工作? 客户也尝试重置并重新连接到 GUI、但无法正常工作。
#2如果客户需要进行固件更新,那么我们是否有可以共享给客户的最新固件包?
分享最新 EVM 原理图和 PCB 布局文件的#3帮助
e2e.ti.com/.../DRV8718-question.zip
非常感谢您的团队支持。
此致
Jie