This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:PWM 输入电压12V 200kHz 60%

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1, DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1264308/drv8245-q1-pwm-input-voltage-12v-200khz-60

器件型号:DRV8245-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8703-Q1

您好、支持团队

对于 TI 解决方案中的电动尾门电机、我们有什么不同的需求。

条件:PWM 输入电压12V 200kHz 60%

DRV8245-Q1是 合适的器件?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    DRV8245-Q1应是适用于您的应用的器件、只要其预期用途在建议参数范围内。  

    TI 的外部栅极驱动器是适合您的应用的另一种选择。 此实施方案的一个很好的例子是 DRV8703-Q1、这是一款汽车 H 桥驱动器、使用四个外部 FET 来驱动双向有刷直流电机。  

    随附了采用 DRV8703-Q1的汽车后备箱升降模块驱动器参考设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidue84/tidue84.pdf 

    此致!

    大卫