团队、您好!
我的客户使用 H 桥、其参数如下:
VM:10V
最大值 选通:450mA
模式:PH/EN 控制模式
逻辑电平:3.3V
nSLEEP:由 MCU 控制
PWM-Freuqenz:30kHz
只要他以20-100%的占空比驱动 H 桥、电桥就会按预期工作。
当他以10%占空比驱动电桥时、驱动器在1.2ms 后关闭
nSLEEP 在所有测试中均处于逻辑高电平、并且使用 PWM 信号触发 EN 引脚。
您是否知道此行为的路由原因。 设备是否进入自动睡眠模式?
谢谢!
1月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、您好!
我的客户使用 H 桥、其参数如下:
VM:10V
最大值 选通:450mA
模式:PH/EN 控制模式
逻辑电平:3.3V
nSLEEP:由 MCU 控制
PWM-Freuqenz:30kHz
只要他以20-100%的占空比驱动 H 桥、电桥就会按预期工作。
当他以10%占空比驱动电桥时、驱动器在1.2ms 后关闭
nSLEEP 在所有测试中均处于逻辑高电平、并且使用 PWM 信号触发 EN 引脚。
您是否知道此行为的路由原因。 设备是否进入自动睡眠模式?
谢谢!
1月
大家好、Jan、
Unknown 说:您知道此行为的路由原因吗? 设备是否进入自动睡眠模式?
是的、即使有 SLEEP 引脚、当 EN 处于低电平的时间超过 t_sleep Time (0.9ms 至3ms)时、器件也会进入 SLEEP 模式。 但是、在30kHz 频率下和90%的关断时间占空比(10%导通时间占空比)不足以缩短 t_sleep 时间。 因此、它应该不会使驱动器自动进入睡眠模式。
您能要求客户以10%占空比(30kHz 频率)移除负载并驱动输出吗? 输出是否会关断? 我猜测在连接负载强制关闭输出时可能会出现故障?
-巴勃罗