This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:驱动器在 PH/EN 控制模式下以0-20%的占空比关闭

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265147/drv8220-driver-shuts-off-in-ph-en-control-mode-for-duty-cycle-between-0-20

器件型号:DRV8220

团队、您好!  

我的客户使用 H 桥、其参数如下:

VM:10V

最大值 选通:450mA

模式:PH/EN 控制模式

逻辑电平:3.3V

nSLEEP:由 MCU 控制

PWM-Freuqenz:30kHz

只要他以20-100%的占空比驱动 H 桥、电桥就会按预期工作。  

当他以10%占空比驱动电桥时、驱动器在1.2ms 后关闭

nSLEEP 在所有测试中均处于逻辑高电平、并且使用 PWM 信号触发 EN 引脚。  

您是否知道此行为的路由原因。 设备是否进入自动睡眠模式?

谢谢!  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    Unknown 说:
    您知道此行为的路由原因吗? 设备是否进入自动睡眠模式?

    是的、即使有 SLEEP 引脚、当 EN 处于低电平的时间超过 t_sleep Time (0.9ms 至3ms)时、器件也会进入 SLEEP 模式。 但是、在30kHz 频率下和90%的关断时间占空比(10%导通时间占空比)不足以缩短 t_sleep 时间。 因此、它应该不会使驱动器自动进入睡眠模式。  

    您能要求客户以10%占空比(30kHz 频率)移除负载并驱动输出吗? 输出是否会关断? 我猜测在连接负载强制关闭输出时可能会出现故障?

    -巴勃罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在不同的欧姆负载下进行了测试、即使在无负载的情况下也是如此、但结果是一样的。 当我从占空比100%(30kHz)切换到占空比10%(30kHz)时、输出在1.2ms 后关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurizio:

    您是一直在持续驱动电机、还是在 EN=0时有一段时间处于暂停状态?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特