This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8144-Q1:热性能、压摆率和应用说明

Guru**** 2470290 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8144-Q1, DRV8145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265815/drv8144-q1-thermal-slew-rate-and-application-clarifications

器件型号:DRV8144-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8145-Q1

您好!

我有关于此器件的几个简短问题:

1.为什么此器件(或一般的半桥驱动器)不能用作加热座椅解决方案的驱动器? 据我所能知、它应该运转良好。
2.我曾尝试使用热量计算器工具进行检查,但当低侧有1.5欧姆电阻时,我们希望确认该器件是否仍处于热限值以下, 它由10A PWM 以非常低的频率(<1Hz)和90%的占空比驱动。 这是真的吗?
3、关于压摆率的变化、您是否建议在此应用中使用 SPI 版本或硬件版本来实现1.3V/us 的压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    需要考虑的限制因素是瞬态热阻抗电流能力。 在 PWM 模式下、DRV8144-Q1只能驱动6.8A 直流电、任何更高的电流、这可能会导致器件损坏。  

    有关这方面的更多信息、请参阅数据表的第7.5.14节。 为了方便起见、我在下面添加了一个屏幕截图:

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您发送编修。 我有几个跟进问题:

    1.  在这种情况下、迁移到 DRV8145-Q1是否更适合应对更高的电流?
    2. 1Hz PWM 是否会给系统增加大量开关损耗?

    感谢您的帮助、

    凯尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    迁移到 DRV8145-Q1在这种情况下是否会更好地应对较高的电流?

    是的、DRV8145-Q1更适合更大的最大电流、但需要考虑均方根电流。  

    具有 PWM DC 的 DRV8145-Q1的电流能力可视为 rms 电流能力。 不建议在 PWM 高于7.9A 时运行持续直流电流。

    <1Hz PWM 是否真的会给系统增加太多的开关损耗?

    以下应用手册将提供计算功率损耗所需的所有信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slva504a/slva504a.pdf 

    此致!

    大卫