This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:工作温度

Guru**** 2469410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265967/drv8889-q1-operating-temp

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

客户希望确保 DRV8889-Q1能够在-40°C 下长时间正常运行。 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    是的、这处于器件的工作温度范围之内、因此它可以在那里无限期地运行而不会出现任何问题。

    此致、

    雅各布