请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
客户希望确保 DRV8889-Q1能够在-40°C 下长时间正常运行。 谢谢。
此致、
切里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望确保 DRV8889-Q1能够在-40°C 下长时间正常运行。 谢谢。
此致、
切里