This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2604:请求获取一些示例波形库

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2604, DRV2604LEVM-CT, DRV2604L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1265224/drv2604-request-for-some-example-waveform-library

器件型号:DRV2604

大家好、TI 支持团队

我们将回顾 DRV2604。

我正在考虑使用保存在 ROM 中的自定义波形。

您能否分享一个可以用作参考的波形库?

请与我分享。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我们没有参考库、但我们提供了介绍如何编程效果的指南并提供了一些示例。 希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../DRV26x4-RAM-Operation-_2D00_-External.pdf

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    感谢您的答复。

    我们还有一些问题。

    EVM (DRV2604LEVM-CT)似乎采用了闭环电机驱动设计、但目前正在审查的产品是作为开环设计的。

    因此、在继续执行自动校准之前、我们如下设置每个寄存器、并确认自动校准正常进行。

    [设置内容]

    FEEDBY_CONTROL_REG (0x1A)= 0x36

    CONTROL_3_REG (0x1D)= 0xA8

    RATED_VOLTAGE (0x16)= 0x3F (默认值)

    OverDrive_CLAP_VOLTAGE (0x17)= 0x7A

    CONTROL_4_REG (0x1E)= 0x20

    CONTROL_1_REG (0x1B)= 0x93

    与在 EVM 中执行的情况相比、从闭环模式到开环模式的变化存在差异。

    作为参考、正在开发的产品使用 ERM 传动器。

    在这个时候,波形是通过把 RamData 中的 Voltage 更改为10和100之间播放的,但在大小似乎没有区别

    振动。

    如果您对此有任何指导、请告诉我。

    如果您可以提供来源、请提供。

    目前应用于电路板的产品是 DRV2604产品。

    之所以应用该 EVM、是因为 TI.com 上提供的 EVM 被识别为 DRV2604LEVM。

    该 EVM 看起来是 DRV2604L 的产品。 请告诉我们 DRV2604和 DRV2604L 之间的区别。

    经确认、为当前库存的 DRV2604LEVM 提供了演示模式。

    您能否提供演示模式下使用的库?

    最后、我想提请大家查看电路图。

    请将您的电子邮件发送给我、我将与您分享电路图。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    波形经过缩放后满足由 RATED_VOLTAGE 设置的电压电平。 构建波形时使用的时间电压对相对于彼此只有意义。  

    DRV2604和 DRV2604L 有一些细微差异、例如 VDD 范围和关断电流消耗。  

    原型 PCB 和 EVM 之间的设置可能会发生变化、因为它们使用不同的传动器。 自校准将根据传动器的差异以及布局的差异进行调整。

    EVM 上的库存储在 MSP430控制器上、并在启动时加载到器件上。 我手头没有库、但您可以通过 I2C 直接从器件本身获取库的寄存器设置。

    我的电子邮件来自先前帖子的私密消息。 我可以查看原理图。

    此致、
    J·麦克弗森